Våra smycken tillverkas av ädla metaller, främst vitt och rött guld, ofta med råa "ruffa" ytor. Vitt silver i kombination med rött guld är en ovanlig kombination som är typisk för Sandberg. Allt är äkta, gediget och tillverkat av företagets egna guldsmeder.

Ackoyapärlor
Pärlor odlade i Ackoyamusslan på Japans sydkust och utanför Kina


Akvamarin
Medelhård sten tillhörande Beryllsläktet. Kejsar Nero sägs ha burit en slipad akvamarin som monokel.


Ametist
Medelhård sten från kvartssläktet. Namet sägs komma från grekiskans “a-methyo” vilket betyder
“är drucken”; stenen sägs skydda mot rus. Ametisten kan blekna något om den utsätts för långvarigt
och intensivt solljus.


Citrin
Är samma sten som Ametist men kallas Citrin när den förekommer i gult eller brunt.


Diamant
Världens hårdaste material. Den finns inte bara i vitt/färglöst utan även i gula, rosa och ljusblå toner.
Vi har i många av våra smycken använt bruna diamanter s.k. Coffee Diamonds.


Granat
Medelhård ädelsten. Den är månadssten i januari. Enligt sagan använde Noak en granat som lanterna på arken; den sägs skydda bäraren mot mardrömmar. De stora djupröda som vi använder kommer från Östafrika.


Månsten
En typ av fätspat som är månadssten för juni. Den är inte särskilt hård och ytan kan därför mattas något
med tiden. I Indien är månstenen helig och sägs bringa bäraren lycka.


Rosenkvarts
En mycket hård sten från kvartssläktet


Rubin
Är faktiskt en safir men benämns rubin när den har en djup och intensiv röd färg. Rubiner har i alla tider
varit mycket eftetraktade. En rubins värde bestäms främst av färgen och den kan vara dyrbarare än
diamanter. Världens finaste rubiner kommer från Burma och där har vi också hämtat våra.


Rött guld
Vi använder alltid 18 karat, samma som den internationella beteckningen 750 vilket innebär en
finguldshalt om 75%.


Safir

Hård ädelsten som förekommer i en mängd olika färger. Vi har valt gula, rosa och blå från Ceylon,
gröna från Östafrika och violetta från Madagaskar. De är alla brilljantslipade för att få högsta lyster
och intensitet.


Saltvattenpärlor
Att odla pärlor i saltvatten är betydligt svårare än i sötvatten men kvalitet och lyster anses överlägsen
Se Ackoyapärlor.


Silver
Beteckningen 925 innebär en finsilverhalt om 92,5%. Silverytorna på våra smycken beläggs med rent
finsilver som gör ytan ljus och blank.


Söderhavspärlor
Världens finaste, största och mest eftertraktade pärlor kallas för “South-Sea Pearls”. De kommer från två olika musslor “Silver-Lipped” som ger stora vita, slivergrå eller crèmefärgade pärlor och “Black- Lipped” som ger mörkare pärlor (Se Tahitipärlor). De ljusa Söderhavspärlorna vi använder odlas utanför Indonesien och de mörkgråa kommer från Tahiti.


Tahitipärlor
Pärlor från “Black-Lipped” musslor odlade i vattnen runt Tahiti och Cook-Islands. Det unika med dessa naturligt svarta pärlor är deras fina skimmer, färg och storlek.


Tsavorit
År 1968 upptäcktes en ny typ av ädelsten i naturparken Tsavo på gränsen mellan Kenya och Tanzania.
Den har en mycket intensiv och klar grön färg och man döpte den till Tsavorit. Stenen är en form av granat och är mycket ovanlig.


Turmalin
En hård ädelsten som förekommer i alla regnbågens färger. Den kallas därför på Singalesiska för “Turmali” - “den mångfärgade stenen”


Vitt guld

18 karat samma som den internationella beteckningen 750 vilket innebär en finguldshalt om 75%. Inblandning av silver och den dyrbara metallen palladium gör guldet vitt.


WVS
En mycket högklassig diamanttyp. Färgen betecknas W=Wesselton och VS=Very Small Inclosures
visar på klarheten.