Platina är den förnämsta av alla
ädelmetaller och den mest beständiga. Metallen är mycket
ovanlig; det finns bara 2,5% så mycket platina som guld på
vår jord.
Platina är erkänt svårbearbetat
och få guldsmeder behärskar platinasmide. Materialet har
en mycket hög densitet (väger mycket), har en extremt hög
smältpunkt och är mycket svårbearbetat.
Dessa egenskaper gör platinan oöverträffad som smyckemetall;
ringar varar livet ut nästan utan att slitas eller förlora
sin lyster, stenar som är fattade i platina sitter mycket säkert
och dess vit-blå lyster passar speciellt bra till diamanter.