CARATSTORLEK
När så är möjligt graverar vi in caratvikt i ringen med följande förkortningar:
CD – Coffee Diamond
D – Diamant
RU – Rubin
SA – Safir
EM – Smaragd
TS – Tsavorit
TO – Turmalin
GA – Granat
MS – Månsten

COFFEE DIAMOND
Naturfärgad brun diamant

DIAMANT
Kvaliten vi använder som standard är
Wesselton VVS (se nedan). Om kunden vill ha högre kvalitet; Top Wesselton VV eller River, kan vi tillgodose detta. Pris efter förfrågan..
Se även Coffee Diamonds.

PLATINA
Platina är den förnämsta av alla ädelmetaller och den mest beständiga. Metallen är mycket ovanlig och är ett erkänt krävande material som få guldsmeder behärskar. Platina har en mycket hög densitet (väger mycket) och en extremt hög smältpunkt.
Dessa egenskaper gör platinan oöverträffad som smyckemetall, ringar varar livet ut nästan utan att slitas eller förlora sin lyster. Stenar som är fattade i platina sitter mycket säkert och dess vit-blå lyster passar speciellt bra till diamanter.

RINGMÅTT
Tänk på att ringarna i Belle-serien med hängande diamant kräver ca _ tillägg i storlek.
SAFIR
Hård ädelsten som förekommer i en mängd olika färger. Vi har valt rosa och blå från Ceylon. De är brilliantslipade för att få högsta lyster och intensitet.

VITT GULD
Då vi legerar våra metaller själva kan vi styra färg och egenskaper. Det är ädelmetallen palladium som gen den grå färgen, tyngden och prisskillnaden gentemot rött guld. I många vitguldssmycken, speciellt importerade, används nickel istället för palladium,
vilket gör dem billigare. Ofta ”rodineras” vitguldssmycken, d.v.s. ytan beläggs med ett tunt skikt rodium för att få fram en extra vit färg. Rodineringen slits bort med tiden. Vi rodinerar inte och använder inte nickel i våra ringar.

WVVS
Vi använder diamanter med kvalitetsbeteckningen Wesselton VVS.Wesseltonbetecknar färgen, den är nästan vit men har en mycket svag ton i ”off-white”. VVS står för renheten, Very,Very Smal Inclusions. Det betyder att det finns inneslutningar som är så små att de ej kan ses med blotta
ögat. Vi anser att denna kvalité är den mest prisvärda. När vi köper in stenar lägger vi den största vikten vid slipningen som måste vara perfekt, annars förlorar stenen i lyster.

YTA
Tänk på att matterade ytor med tiden blir blankare och blanka ytor med tiden mattas. Vi tar gärna emot ringar för putsning och rengöring.